请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、我正在尝试通过 USB 发送原始 ADC 数据、以便在我的 PC 上查看。 我当前以100KHz 采样 ADC、并使用 DMA 将结果移动到 RAM 中。 我想使用 C2000ware 中提供的 USB_DEV_BULK 示例发送数据。 我成功地将消息打印到具有此示例的终端中、并且修改了连续采样和 DMA 传输的示例。 我的问题是将数据写入 USB Tx 缓冲区。 是否可以直接写入缓冲区并使用 USBBufferDataWritten 函数将原始 ADC 数据发送到 PC? 任何支持都将不胜感激。
谢谢、
标记