This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:电源问题

Guru**** 2537080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613549/tms320f2812-power-problems

器件型号:TMS320F2812

请查看我们的控制板原理图:

我在 PCBA 中测试大约两个 DSP 的总电流:

1.8V 电源、I_VDD (1.8V)+VDD1=359mA  

3.3V 电源、I_VDDIO (3.3V)+VDDA1/2/IO=156mA

似乎功率已超过 IDDIO (30mA*2)+IDDA (40mA*2)=140mA、如果裕度不足以支持我的设计中的3.3V 和1.8V 电源、请注意、我设计了一个用于 VDD1和 VDD 的通用电源1.8V、用于 VDDA1/2/IO 和 VDDIO 的3.3V、 您能否就 DSP 功率裕度设计提出一些建议?并给我的设计 DSP 运行速度带来一些风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    我想您可能附加了错误的图像。  您所附的图片似乎与您询问的问题不匹配。  您可以检查一下吗?

    设计的通用电源的输出电流能力是多少?


    谢谢、
    Brett