This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:电阻测试

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611623/tms320f28335-resistance-test

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我想使用 TMS320F28335进行复数电阻测试、硬件中还有 A0和 A1两个 AD 通道。我应该如何处理 controlSUITE 和相关官方信息中提供的 FPU 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题中没有足够的信息可将此信息传达给正确的专家,您能否提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_D87EFE56_1.zipMy电路位于上传的 MS Visio2013文件中。我需要获取两点样本数据以计算 Z 的复合电阻、这是一个两端网络。我使用 A0和 A1来对数据进行采样、我应该如何实现?

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    老实说,我不能就您的应用程序向您提供建议,因为即使使用 Visio 文件,我也无法确定您想要做什么。

    我很乐意在有关如何使用 ADC 等的任何问题上提供帮助

    有关如何使用 ADC 的示例、请参阅 controlSUITE 中提供的示例。

    要执行复杂计算、您可以将复数分解为实数和虚数、并使用它进行计算。

    ADC 测量实际信号。 它不知道您是否尝试将某些变量视为复数等。