This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SPI 通信和芯片选择引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613315/tms320f28335-spi-communication-and-chip-select-pin

器件型号:TMS320F28335

大家好、

实际上、现在我正在使用 TMS320F28335控制器进行 SPI 通信。

我想将数据从一个主器件发送到多个从器件、并相应地从从从器件发送到主器件。

在这里、我需要单独向每个从器件发送数据、同样、各个从器件也向主器件发送数据。

当我对这个概念进行谷歌搜索时、我知道它需要针对单个从器件的单个芯片选择引脚。

TMS320F28335中的 SPI 外设引脚仅包含一个芯片选择引脚(SPISTE)、 我是否可以将 GPIO 引脚用作针对独立主从器件通信的芯片选择。

如果我可以将 GPIO 引脚配置为片选、那么我如何将其配置为片选。

如果还有其他可能的话,请告诉我这些选择。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakash、

    有关硬件连接、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../591822

    对于主器件 F28335、您将配置多个 GPIO 以连接到从器件芯片选择信号。 然后、您需要在软件中控制它们。 这是必要的、因为只有您的软件知道哪个从器件正在被寻址、所以软件需要单独处理芯片选择。

    谢谢、
    标记