请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28027F 主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVM
您好!
我的套件是具有 BOOSTXL-DRV8305EVM 的 C2000 Piccolo Launch Pad (LAUNCHXL-F28027F)、我一直尝试使用外部保存的(在单独的闪存中)校准数据来运行电机。 想法是不要开始电机校准、而是使用这些预校准保存的值运行。 我可以将电机参数读取到程序中、并将 gMotorVars 中的 RR_ohm、Rs_ohm、LSD_H、LSQ_H 和 Flux_VpHz 设置为所需的值。 之后、我进行了以下标志设置:
gMotorVars.Flag_enableSys = true;gMotorVars.Flag_Run_Identify = false;gMotorVars.Flag_MotorIdentify=true
然而、一旦它完成、所有电机参数都被清除、并且无法加载到我需要的值。 请告诉我、为了使电机处于实际识别状态、我需要执行哪些步骤/其他标志设置?
非常感谢!