This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT 闪存驱动器中缺少驱动程序文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613045/drv8312-c2-kit-driver-files-missing-from-drv8312-c2-kit-flash-drive

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: INSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

大家好、

我最近订购了 DRV8312-C2-KIT、用于比较无传感器 FOC 和梯形电机控制。 该套件附带一个闪存驱动器、其中包含必要的应用(我认为至少是这样)以及一本手册、但在浏览手册时、我发现应该有另一个目录存储 F28035 piccolo 控制卡的驱动程序。 我会使用这些驱动程序来更新 XDS100驱动程序(我想)。 当运行主应用程序并尝试连接到评估板时、我遇到 VCP 自动连接错误。

我所缺少的只是这个目录。 在哪里可以在线找到这些文件?

作为参考、闪存驱动器具有以下特性:

GUI 文件夹、其中包含 DRV8312GUIv5.exe/.out 和 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104.exe/.out

controlsuiteinstaller.exe

以及两本手册(QSG-DRV8312-C2-KIT-GUI-InstaSPIN_BLDCv100.pdf 和 QSG-DRV8312-C2-KIT-GUIV1_1.pdf)

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好从 TI 网站下载 controlSUITE 并再次安装在默认目录中。 这些文件可在 controlSUITE 的 DRV8312-C2-KITdirectory 中找到。

    www.ti.com/.../controlsuite