This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOMPLC-F28PLC83:F28PLC83

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608291/tidm-somplc-f28plc83-f28plc83

器件型号:TIDM-SOMPLC-F28PLC83

我不了解 SOM PLC 的工作原理以及如何在我的设计中实施。

我想通过电力线在三个微控制器之间建立通信。

1) 1)是否有必要将 F28PLC83与模拟前端配合使用以进行电力线通信或使用 C2000系列中的任何微控制器以及其他架构?

2) 2)是否可以通过接口(SPI、SCI、I2C)将任何微控制器连接到此 PLC 调制解调器并对其进行编程?

因为我是这个话题的新手、所以任何关于 同样问题的帮助都将大有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nisha,

    1.这不是必须的,但 TI 提供的 PLC 解决方案仅在特定 C2000上提供 ,如 F2837X、F28plc83、F28PLC84、F28M35。

    2. PLC 调制解调器是 C2000+ AFE,因此主机可以是通过 UART 连接的任何控制器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、对于 PLC-OFDM 技术和数据传输(在我的应用中为120kbps)的应用、这个调制解调器应该与特定模拟前端组合使用?
    此外、这可以通过 UART 与任何主机控制器连接?
    3.您能不能提供一些应用手册或视频链接,以便从初学者的角度更好地了解 TI 的 PLC 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nisha,

    1.是。 请查看适合您的 PLC 解决方案。 CEN 频带与 FCC 的数据速率最低、最高可达

    2.是。

    3.硬件套件:  

    软件包及文档:

    当您浏览这些页面时,甚至还会提供其它频段的链接。

    您可以在上找到其他详细信息  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试在不同类型的拓扑中使用 PLC 解决方案。

    基本上需要通过逆变器输出在三个微控制器之间传递控制信息。

    多级逆变器输出不是纯正弦交流、而是 阶梯式结构。

    PLC 套件能否直接连接并用于此类拓扑?

    此致、

    水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nisha,

    否,我们仅支持纯正弦交流。

    但是,如果我们可以使用接口电路将多级反相输出转换为正弦波,我们就可以使用该解决方案。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    我希望连接到每个 H 桥逆变器模块的这三个微控制器传递相应直流链路电压的信息、以生成逆变器电压输出的阶梯结构;因此我不知道我是否可以为每个逆变器集提供接口电路。

    还有其他方法吗?

    该 plc 输出会叠加在什么上?

    此致、

    水烟