This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:加电和 VREFHI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613125/tms320f28375s-power-up-and-vrefhi

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: REF5025OPA350

团队、

我的客户有以下与 TMS320F28375S 相关的问题。

施加3.3V 电压后、必须在1.2V 电压下多久施加一次电压? 我假设它是无限的。

 

VREFHI 输入为何需要缓冲器? 如果使用16位模式、则每个 VREFHI 需要一个22µF μ F 电容器、对于运算放大器而言似乎很重要、然后通过插入一些串联电阻来防止不稳定、从而失去一些好处。 该 µF 参考建议使用 REF5025、其数据表中说明使用1–50 μ F 电容器以实现最佳稳定性。 我认为这可以驱动两个22µF μ F 电容器、非常好(?)。 您是否还会0.1µF 一个较低值的并联电容器(2 μ F)? 我是否正确地理解16位模式必须馈送差分信号(并且您不能通过将 ADCIN_N 连接到 VSSA 来假信号)?

 

LAUNCHXL 原理图已过滤掉了直接连接至3.3V 的 VDDOSC、VDDA、VDDIO 和 VDD3VFL 的功率。 为什么这样做了、您是否对这些电源输入的滤波器设计有任何指导? 我可以将它们全部连接到+3.3V 吗? +3.3V 将用于系统中的其他组件(一些线性/模拟电路、一些数字电路)。

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我们在数据表第5.7.1节"电源定序"中指定了330V/s 的最小电源斜升速率。 基于此、1.2V 电源轨应在不超过3.63ms 的时间内加电

    ADC 基准输入在 ADC 转换时消耗非常急剧的瞬态电流。 在每个 ADCCLK 期间、基准引脚电压还需要稳定回 ADC 分辨率范围内。 因此、您通常需要在 ADC 输入端同时使用大电容器和高带宽驱动器、以便从 ADC 中获得尽可能最佳的性能。 REF50xx 器件具有很高的精度、可以驱动大电容器、但没有直接驱动 ADC 基准的速度。 这就是我们需要一个运算放大器来驱动 ADC 基准的原因。 根据特性分析结果、如果您想使用16位模式、那么驱动器的最佳选择是 OPA350 + 22uF 电容器、此电容器具有一个0.100 Ω 缓冲电阻器以确保稳定性。 此电路可驱动2个 VREFHI 输入。 向 VREFHI 输入引脚添加一个较小的并联电容器也可能有所帮助、但我们的特性表明、非常接近 VREFHI 和 VREFLO 引脚两端的单个大电容器就足够了。

    对于各种3.3V 电压轨、可以通过同一 LDO、直流/直流或其他电源供电。 您还可以将 PCB 上的其他 IC 与该同一电源轨断开。 最重要的是确保电源能够提供最大的瞬时电流消耗、并且通过将其自己的去耦电容器放置在非常靠近引脚的位置对电源轨上每个器件的每个引脚进行去耦。 良好的布局、布线和电路板堆叠也很重要。 如果您做的一切都很好、则不必为每个电源引脚使用电感滤波器、但您可以根据需要随时添加这些电感滤波器。