This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28069M:有关 XDAIS 的一些帮助

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612766/compiler-launchxl-f28069m-some-help-about-xdais

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人

请向我提供相关信息。 我可以从哪里下载?

说明资源路径位置类型
当前未安装产品"XDAIS" v0.0、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 Example_2806xSpi_FFDLB Example_2806xSpi_FFDLB 问题

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    如果您使用的是 CCS v7 ->从 C2000ware 导入示例、而不是从 controlSUITE 导入示例。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    您可以尝试取消选中项目属性中的 XDAIS 选项。

    请访问 :e2e.ti.com/.../2008927

    此致
    Chris