This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 TMS320F28379D 的闪存中加载示例程序"sci_loopback _interrupts 以使其独立运行?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612302/ccs-tms320f28379d-how-can-i-load-the-example-program-sci_loopback_interrupts-in-the-flash-memory-of-tms320f28379d-to-make-it-work-standalone

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在  TMS320F28379D 的闪存中加载示例程序"sci_loopback_interrupts" 、以使其独立工作。 为此、我选择了"Flash"作为活动配置、并选择"2837x_flash_lnk_CPU1.cmd"作为链接器命令文件。 但是、在构建项目时、我仍然会遇到93个错误。 如何解决此问题? 我是否必须对"主代码"进行任何更改? 如果是、我该怎么做? 是否有任何手册可用于学习此内容? 我想补充一点、我使用的是"CCS 7.1.0"版本和"control suite 3.4.1"版本。  

Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 C2000Ware 版本并查看这些错误是否仍然存在。 您可以报告吗?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但从 TI 帐户下载 C2000Ware 时遇到问题。 它显示网关防病毒警报。 如何下载 C2000Ware?

    Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加一项内容。 我的操作系统是 Windows 7 (64位操作系统)。 当我尝试下载适用于 Windows 操作系统的 C2000Ware 免费版本时、我面临网关防病毒警报的问题。

    此致

    Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这次我能够下载适用于 Windows 的 C2000Ware。 但是、现在在我尝试安装时面临另一个问题。 它显示"此文件的版本与您正在运行的 Windows 版本不兼容。 检查计算机的系统信息以了解您是否需要 x86 (32位)或 x64 (64位)版本的程序,然后与软件发布者联系。"

    但是、当我下载程序时、没有选择为 Windows 操作系统选择32位或64位。


    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用32位计算机? 还是32位 Win7?

    请重试。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    32位 Win7。

    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我在上一次答复中犯了错误。 我实际上使用的是64位 Win7操作系统。

    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于64位机器、它应该没有问题。 它是为64位操作系统构建的。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我仍然遇到相同的32或64系统问题。

    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否必须对命令文件"2837x_flash_lnk_cpu1.cmd"中的内存分配进行任何更改? 因为我无法安装 C2000Ware 文件。 因此、我必须使用 CCSv 7.1.0和控制套件(版本3.4.1)。

    Mohammad Arifur Rahman