This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C25:用于 TMS320C25处理器的 IBIS 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613016/tms320c25-ibis-model-for-tms320c25-processor

器件型号:TMS320C25

您好!

您能告诉我在哪里可以找到 用于 TMS320C25 处理器的 IBIS 模型吗?

我在 TI 网站上找不到相同的内容。

我们需要该模型来执行 SI 分析。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Archana、

    我已经完成了非常广泛的搜索、但似乎从未为此器件准备过 IBIS 模型。 C25是一款25年以上的器件、长期以来一直被列为 NRND。 我很遗憾现在不可能制作一个模型。 很抱歉我不能提供任何东西。

    此致、

    Richard