请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
在向上/向下计数模式下、F2837x ePWM 是否通过将 CMPA 和 CMPB 设置为0和 TBPRD 来支持0%和100%占空比?
在用户指南中、可以看到:
1) 1)对称 PWM、CMPA 和 CMPB 应限制在1~TBPRD-1之间;
2)非对称 PWM、另一种情况。
但是、根据我原来的理解、4类 ePWM 可以直接支持0%和100%、而无需像 F28335那样进行任何操作。
谢谢。
BR、Jordan