This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:在 Simulink 中设置外部模式时出现问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612911/launchxl-f28069m-problems-with-setup-of-external-mode-in-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好!

我发布到这个论坛而不是 MathWorks 论坛、因为我认为我的问题是硬件问题或更严重的问题。
我想读取由 F28069M 的 ADC 引脚测量的值、并在 Simulink 中读取示波器、这样我就可以在 Simulink 示波器中看到"live"值。 在互联网上、我读出需要为此激活外部模式。 设置说明如下: https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/external-mode.html
但是、当我将 LaunchPad 连接到我的笔记本电脑并转至设备管理器(Windows 10)时、不会显示"Ports (COM & LPT)"条目。 我是否必须安装一些其他驱动程序才能访问此 COM 端口?
"USB 控制器"类别正常、我可以看到"TI XDS100通道 A"和"通道 B"条目、仅缺少 COM 端口。
有人知道这个问题的解决方案吗?

此致、
Armin