This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:controlSUITE 更新错误

Guru**** 2537220 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612436/ccs-tms320f28379d-controlsuite-update-error

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、香榭丽舍、

我的客户正在尝试更新他的 ContolSUITE、但他的互联网中断、下载正在进行中、因此当他稍后重新启动时、他收到以下错误消息、阻止了他的进一步更新/下载:

controlSUITE v3.3.3 Updater        206.10M     错误: 无法建立与服务器的连接

您能不能帮助您告知他应该怎么做才能继续?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricky

    我建议从 TI.com 下载最新的 controlSUITE zip 安装程序
    我们没有任何解决中断或连接问题更新的解决方案。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、感谢您的帮助和协调。

    Chris、

    好的、感谢您的建议。

    此致、

    张卫健