This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:IOL 总数、和 IOH 总数。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611247/tms320f28069-iol-total-and-ioh-total

器件型号:TMS320F28069

*此主题来自 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/606888

-------

您好!

某些竞争对手器件指定 IOL 和 IOH 的总和。 {许可输出低电流(总计)= 80mA、 许可输出 高电流(总计)=-80mA}

您能建议一个等效的限制吗?  

我在 F28069 DS 中只找到了单引脚规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南布-圣
    请访问 e2e.ti.com/.../1619432 。 我还与我们的 FAE 合作、更好地了解您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    我指向的链接是 TI 内部链接、您可能无法访问它。 抱歉。 我在这一链接中摘录了答复的要点,并将其转载如下:

    器件输出的最大总电流为20mA。 当所有电流加在一起时、这个20mA 限值将应用于输出的总正常电阻负载运行。 换言之、器件上输出的所有电阻负载的组合连续直流电流不应超过20mA。 在该限制中不需要考虑驱动容性负载的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh、
    感谢您的回答。
    我将与我的客户交谈。