This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么红色 LED 不会按照代码的要求关闭?

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612401/why-red-led-does-not-turn-off-as-commanded-by-the-code

我在创建闪烁 LED 项目时遇到了这个问题。 我在 YouTube 频道上发布了视频。 跳至16:00分钟、观察其余部分以查看问题。 我想知道是否有人以前看过这个... 谢谢你。

以下是视频链接:

https://youtu.be/6_HxKOE9nNM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    这将回答您的问题: processors.wiki.ti.com/.../General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这解决了我的一个问题。 我的另一个问题是、为什么在 Main 运行前红色 LED 亮起? 蓝色指示灯熄灭、但红色指示灯亮起。 我想这两个都是关闭的。 一个关闭、一个打开是奇数。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我同意 Gautum 的回答。 您可能希望切换到写入 GPASET 和 GPACLEAR。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这是很好的了解。 F2837xS_GPIO_c 中有一个 API GPIO_WritePin、工作正常。 现在、当我交换指令顺序时、我仍然可以连续写入 GPIO、但这次可以连续写入。 需要思考的问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jose Alberto Luzardo]F2837xS_GPIO_c 中有一个 API GPIO_WritePin 工作正常。 现在、当我交换指令顺序时、我仍然可以连续写入 GPIO、但这次连续写入是可以的。

    我想、API 可能通过引入一些延迟来处理非背靠背操作。 API 调用以及 Set-Clear 命令的运行效果非常好。

    此致、

    Gautam