This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:VREADST 位的意义是什么?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610477/tms320f28375d-what-is-significant-of-vreadst-bit

器件型号:TMS320F28375D

尊敬的:

以下位对于 TMS320F28375D 的影响是什么?

Flash0CtrlRegs.FBAC.bit.VREADST

在较旧的示例代码中、如果在新的示例代码中、则此选项不可用、可在"void InitFlash (void)"中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amtech、

    请阅读位于的2.12.6闪存和 OTP 断电模式和 TRM 唤醒部分

    本节介绍了进入闪存低功耗模式的过程。  如该过程中所述、应在闪存断电之前配置 VREADST、以确保闪存泵/组退出低功耗模式所需的必要延迟。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amtech、

    此处添加更多信息、以供参考该帖子的其他信息使用:VREADST 的默认值足以使闪存以 INTOSC 频率正确加电。 我们在 InitFlash()中提供的 VREADST 配置用于覆盖最大频率(200MHz)情况。 如果用户出于省电原因将闪存置于睡眠状态、则在较高频率下正确唤醒闪存需要此功能。

    谢谢、此致、
    Vamsi