This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:高度可靠、任务关键型 CAN 总线、无冗余

Guru**** 2899640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612569/tms320f28031-highly-reliable-mission-critical-can-bus-without-redundancy

器件型号:TMS320F28031

您好!

我们正在开发具有高度冗余架构的各种模块共存的系统(每种模块类型中的一个或多个模块可能无法正常工作)

很明显、弱点是内部 CAN 总线互连所有模块、因为 CAN 总线上的任何故障或问题都会导致整个系统无法工作。 每个模块都有 TMS320F28031或类似的微控制器。 出于各种原因、我们不希望使用冗余(双) CAN 接口。

是否有人对上述应用中的 CAN 故障有任何经验?

如果 MCU 发生故障并关闭、由于冗余特性、系统将运行、但当 MCU 的故障模式将以某种方式阻断/损坏总线时、系统将关闭。

我想将 CAN 收发器用作 TCAN1042、它具有某种级别的总线保护、但我不知道这是否足够了。  

有没有人会评论如何提高 CAN 总线本身的可靠性? (仅使用一条 CAN 总线时)

谢谢。