请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从头开始使用 HAL 创建项目、但我获得了未解析符号的列表-例如。 在./user.obj 中引用的_EST_getFlux_pu。 将我的项目与示例(proj_lab01)进行比较时、我看到这些符号存在于示例中包含的名为"2806xrevb_fastspinromsymbols.lib"的库中。
我找不到有关此库的任何信息、它的用途是什么? 它是否以某种方式替代会定义未解析符号(例如、来自 EST 模块)的其他源文件?
无论如何-当我将此库添加到我的项目中时、我会得到错误#16008的列表、这意味着该库是针对不同的 ISA 版本(C2800)编译的。 错误提示 C2700是在上一个文件或命令行中指定的。 我找不到它、在哪里可以指定它? 对于 RTS、我选择了"rts2800_fpu32.lib"。