This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:开环示例、SFRA GUI

Guru**** 2531240 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612658/ccs-tms320f28377s-open-loop-example-sfra-gui

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我不熟悉 Code Composer、我关注《C2000数字电源 BoosterPack 用户手册》中的示例。 在 Buck_VMC_F2837xS 开环控制的第一个示例中、当您应该使用 SFRA 工具时、会在"Expressions"窗口中将 Active_LD1_EN 设置为1。 还将 Continuous_on 设置为1"。 但是、这会导致过流跳闸、并且 FaultFlg1从零变为1。  我尝试像以前那样清除故障并将占空比设置为0.3、但过流跳闸不会消失。 这是 SFRA 的输出、与示例中显示的输出不匹配。 是否有人浏览过用户手册中的示例并体验过此操作? 我只能通过将 ACTIVE_LD1_EN 和 Continuous_on 设置回原来的零来将占空比设置回0.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米纳
    您是否执行了此步骤?
    29.在"Expressions"窗口中将 Gui_ItripSet 更改为6A、将 Duty1A_set 更改为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是这样做的。 实际上、该问题是在开环和闭环示例中发生的。 我觉得问题是电源。 当我开始使用电源电流时、问题就会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷。 很高兴你能找到它。