您好!
我想知道我们是否可以为任何 ADC 提供组合触发源。
我知道其中一个 CPU 计时器或 ePWM SOC 可用作触发源。 但是、在其中一个应用中、我想使用周期为250ns 的 CPU 1时钟来测量大约20个样本。 但是这个过程必须在 ePWM1开始时启动、ePWM1的周期为11.7us (85KHz)。 因此、一旦在 ePWM 开始时开始捕获、我将继续使用 CPU1时钟进行测量。 下一组值应遵循相同的过程、即在 ePWM1开始时启动该过程、并在 CPU1时钟处继续测量。
是否有任何方法来组合触发源?