This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2808:Flashlibs 迁移问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612591/compiler-tms320f2808-flashlibs-migration-question

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我有一位客户正在从 CCS3.3迁移到 CCS5.5。 它们使用旧的 Flash2809_API_V100.lib 和 Flash2808_API_V302.lib

 它们是否与新编译器编译的代码协同工作?

 他们是否必须使用更新的库?

谢谢、此致、

Mihir Gupta、

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信这些库仍能与新编译器配合使用。

    SAL