This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28069M:警告和错误

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612404/compiler-launchxl-f28069m-warning-and-error

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITEcontrolSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ramfuncs"

未定义的首次引用
符号
------ --------
_GpioCtrlRegs ./main.obj

它在哪里定义为"GpioCtrlRegs"? 我搜索了许多包含项。 如在"Compiler Includes (编译器包含)"中所示、如 powerSUITE 包含中所示、我找不到

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您可以在此处找到相同的内容:F2806x_Gpio.h
    在:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_headers\include 下

    此致、
    Gautam