This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M 示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612310/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-examples

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好

   从何处获取 LaunchPad 编程示例?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 controlSUITE 包- www.ti.com/.../controlsuite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以导航到2个目录:

    对于 CCS v6和 v5:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5

    对于 CCS v7:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2806x\examples\c28

    此致、

    Gautam