This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VCU 支持小波分析?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608470/tms320f28377s-wavelet-analysis-supported-in-vcu

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们的 VCU 是否支持小波分析?

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    我们尚未在 C2000上开发对波长变换的支持。 C66x 图像库中有波长函数、但 C2000平台没有这方面的重点。 VCU 可加快定点数据的复杂数学运算、原则上有助于进行此类转换、但我们尚未专门针对波长开发任何内容。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    此请求的应用领域是什么?

    谢谢、

    Alex T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    它用于光伏逆变器。

    Richard、

    我们是否有任何支持计划?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有任何创建库的计划、即使在 C28或 CLA 中也是如此?
    客户将 F2837x 用于其应用。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦
    我将直接与您联系、进一步讨论。 感谢您在 e2e 上提出问题。
    此致、
    Richard