This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:内部温度传感器不稳定

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612671/ccs-tms320f28035-internal-temperature-sensor-is-unstable

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   当我们开发数字电源产品(直流/直流转换器)时、我们需要对 TMS320F28035的内部温度进行采样。

  当我们的产品工作时、电路中可能会出现一些中断、我们发现温度值不稳定。

     AD 值:1750 = 0℃ ℃;单位:0.18 μ A/AD 值;(TMS320F2803x 系列数据表中的说明)

它℃VDDA 电源中的一个小中断(例如 VDDA 增加了82.5mV = 1/40 * 3.3V)、温度变化了大约18 μ V;

对于软设置或硬电路设置、是否有任何方法可以减少数字电源中的误差?

以上全部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否浏览过这些主题:
    e2e.ti.com/.../97621
    e2e.ti.com/.../595268

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好'4972

    controlSUITE/C2000 Ware 中提供的功能使用 OTP 中存储的斜率+偏移值将温度传感器读数转换为绝对温度。 这将比使用数据表中提供的典型斜率/偏移值好得多、因为每个器件的值都经过校准。

    ADC 电压基准不应随 VDDA 的变化而显著变化、除非您在 VDDA 连接到 VREFHI 的外部基准模式下使用 ADC -您不想这样做、因为此器件具有内部基准、即使您不想使用、也可以改用它 为 VREFHI 提供干净的外部基准电压输入。