请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我从 controlSUITE 中复制了示例项目"external_interrupt_cpu01"。 我将一些文件复制到我的新工作区中、 并复制了指向其他文件的链接。 新项目称为 "brakeswitch_interrupt"。 由于以下错误、它无法编译:
#35 #ERROR 指令:"必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 否则、头文件中的偏移量将不准确。"
ccsproject /brakeswitch_interrupt line 18、外部位置:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_headers\include\F2837xD_device.h C/C++ problem
我使用的是 Code Composer v7。 我找不到定义 CPU1的位置。