This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:霍尔效应传感器接口规范

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612291/launchxl-f28069m-hall-effect-sensor-interface-specification

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

是否有霍尔效应传感器接口文档/spec/lab 等 概述了此板支持的霍尔效应传感器接口类型?  如果是、请告诉我它的位置。  如果没有、您是否可以对此主题提供说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchXL-F28069M 概述文档 sprui11.pdf 包含电路板原理图、您可以在第15页找到 QEP/霍 尔传感器接口。
    实验11e 提供了更多信息、请参阅 MotorWare >资源>培训:用户指南> InstaSPIN 项目和实验用户指南。

    基本上、LaunchXL 具有集电极开路输入、上拉至5V。