This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:读取电压 ADC TMS320F28069M

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612399/ccs-tms320f28069m-read-voltage-adc-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用电压输入读取 ADC。 我不知道如何配置 ADC 和设置。 请向我解释如何使用它来读取电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种硬件? 是 LaunchPad 还是您自己的电路板?

    对于软件配置、我建议从 controlSUITE 中的 ADC 示例开始(www.ti.com/.../controlSuite)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Sahin