请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Starterware
您好、热线:
我将 在 GPIO37=L 和 GPIO34=H -> SCI-引导模式下通过复位器件启动串行引导加载程序
命令
C:\Software\serial_flash_programr.exe -d f2806x -k f28069_flash_kernel.txt -a BA_CTRL_PMSM_V52_Ecc_1_Flash.txt -p COM3 -b 9600
显示以下窗口
然后没有进展。
我在窗口中看一下 f28069_flash_kernel.txt
正确操作必须执行什么操作?
此致
Gerfried