This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:需要编译器版本 v6.2.5错误报告

Guru**** 2536610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611361/compiler-tms320f28069-need-compiler-version-v6-2-5-bug-report

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我将 TMS320F28069用于我的逆变器应用。 我遇到了基于 SPI 的 EEPROM 问题。 我使用的 TI CCS v6具有以下设置。


我想知道编译器错误及其更新吗? 那么、从哪里可以获得勘误表和错误修复报告呢? 请在下面提供链接或说明。

 

此致、

Maulik Timbadiya

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="amtech"]我想知道编译器错误及其更新吗?

    编译器安装在类似于...的目录位置中。

    C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.2.5 

    此目录包含一个名为 DefectHistory.txt 的文本文件。  它描述了该发行版中修复的错误以及在该发行时已知但未修复的错误。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maulik、
    您可以访问此链接

    software-dl.ti.com/.../download.htm

    并检查所有编译器的缺陷历史记录和发行说明。

    此致、
    钥匙