This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:F28377s

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612346/ccs-tms320f28377s-f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法在 定制板上对28377S 进行编程。

我正在使用 XDS100 JTAG 适配器和 Code Composer Studio 6。

显示以下错误:

C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.628.1)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

我已经验证了芯片和 XRS 引脚的+3.3V 和+1.2V 电源电压。

有什么建议要在哪里查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写道:

     "我使用的是 XDS100 JTAG 适配器和 Code Composer Studio 6"

    您以前是否能够成功地对 F28377s Launchpad 或 controlCARD 进行编程

    使用您的设置。答案会将问题指向自定义硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是硬件问题。 需要检查的是器件的 XRSn 引脚、以确保其处于稳定状态。

    Vivek Singh