This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:嵌套中断示例

Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612060/tms320f280049m-examples-for-nested-interrupt

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香槟:

传统上、我们有类似这样的嵌套中断基于软件的优先级示例、

C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2807x\examples\CPU1\sw_ravered_interrupts

但对于 F28004x、我们是否有这种示例?

1) 1)按位字段样式

2) 2)按 driverlib 样式

如果我忽略了它、请告诉我我们可以从哪里获得 C2000ware?

如果没有、请为 F28004x 添加以下类型的示例吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们还没有用于 F28004x 的器件。 我将提交一个请求以添加它。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Whitney、

    我明白了。
    感谢您的更新。


    韦恩