This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610498/ccs-tms320f28335-adc-calibration-not-complete-check-if-device-is-unlocked-and-recalibrate

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名初学者、尝试在我的器件中加载程序(TMS320F28335)。 我的软件是 CCSv6.2。

我通过 CCSv3.3将可能是 burnprocess 的代码复制到我的器件、但当我尝试通过 CCSv6.2加载程序时、出现了问题。 连接目标后、我收到以下消息:

C28xx:GEL 输出:  
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。

我想知道发生了什么以及如何解决。

提前感谢!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    如果器件代码安全模块(CSM)是安全的、就会发生这种情况。

    值是否编程到代码安全地址?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    感谢您的回复!
    我可以通过 CCSv3.3下载代码、代码安全地址中的值都是 F

    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    您能否手动尝试 系统控制参考指南中的取消保护程序?  GEL 可能 无法正确执行。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    我会按照您的建议进行尝试、现在可以成功使用 CCSv6。
    非常感谢您的帮助!

    雪利