This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M EEPROM

Guru**** 2536040 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612296/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-eeprom

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好

   可以为如何从微控制器对 EEPROM 进行编程的文档提供指针?

或 EEPROM 用于调试器。

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    LaunchPad 上的 FTDI 芯片需要 EEPROM 来存储特定信息、以便 FTDI 芯片充当 xds100v2仿真器(或调试探针)。  是的、EEPROM 用于调试器。

    要使用 EEPROM 和 EEPROM 进行实验、您需要通过 LaunchPad/BoosterPack 接头或类似方式进行连接。

    controlSUITE 中提供了此 LaunchPad 的原理图、网址为:
    \controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28069M\HwDevPkg\


    谢谢、
    Brett