Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE, DRV8312, CONTROLSUITE, DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8305、 BOOSTXL-DRV8301、 MOTORWARE、 DRV8312、 controlSUITE、 DRV8301
我将 LAUNCHXL-F28069M 与 BOOSTXL-DRV8301和 DRV8305搭配使用、对于霍尔效应传感器的使用有以下问题:
1. motorware/controlSUITE 中是否有实验演示了仅使用霍尔效应传感器来控制上述板? 我被称为 DRV8312套件中的一个、实验11E 与我的电路板配合使用、但仅用于启动。 如果可用、请通过实验#/示例#告知我正在使用的评估板捆绑包、仅使用速度高达5500 RPM 的霍尔传感器。
2.一般而言、可以使用此捆绑套件、仅使用霍尔效应传感器、而无需任何其他传感器或无传感器帮助来控制电机吗? 我注意到、即使 DRV8312套件的实验/代码示例在解释正确的情况下也会使用无传感器和霍尔传感器。
3.除了使用5V 电压外,可以与我使用的捆绑套件一起使用的霍尔效应传感器类型是否有限制? 例如、对于霍尔传感器、双极、锁存等功能;在这方面是否需要/不兼容?
4.我还将驱动一个无框架电机、并且需要选择和安装霍尔效应传感器。 使用的数量、位置和角度是否有限制? 例如、在许多情况下、我看到电机以120度的间隔配备了三个传感器。 使用更多、放置在60度角或其他配置是否有优势?