This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:与霍尔效应传感器配合使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE, DRV8312, CONTROLSUITE, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610884/launchxl-f28069m-use-with-hall-effect-sensors

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305BOOSTXL-DRV8301MOTORWAREDRV8312controlSUITEDRV8301

我将 LAUNCHXL-F28069M 与 BOOSTXL-DRV8301和 DRV8305搭配使用、对于霍尔效应传感器的使用有以下问题:

1. motorware/controlSUITE 中是否有实验演示了仅使用霍尔效应传感器来控制上述板?  我被称为 DRV8312套件中的一个、实验11E 与我的电路板配合使用、但仅用于启动。  如果可用、请通过实验#/示例#告知我正在使用的评估板捆绑包、仅使用速度高达5500 RPM 的霍尔传感器。

2.一般而言、可以使用此捆绑套件、仅使用霍尔效应传感器、而无需任何其他传感器或无传感器帮助来控制电机吗?  我注意到、即使 DRV8312套件的实验/代码示例在解释正确的情况下也会使用无传感器和霍尔传感器。

3.除了使用5V 电压外,可以与我使用的捆绑套件一起使用的霍尔效应传感器类型是否有限制?  例如、对于霍尔传感器、双极、锁存等功能;在这方面是否需要/不兼容?

4.我还将驱动一个无框架电机、并且需要选择和安装霍尔效应传感器。  使用的数量、位置和角度是否有限制?  例如、在许多情况下、我看到电机以120度的间隔配备了三个传感器。  使用更多、放置在60度角或其他配置是否有优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. motorware/controlSUITE 中是否有实验演示了仅使用霍尔效应传感器来控制上述板? 我被称为 DRV8312套件中的一个、实验11E 与我的电路板配合使用、但仅用于启动。 如果可用、请通过实验#/示例#告知我正在使用的评估板捆绑包、仅使用速度高达5500 RPM 的霍尔传感器。
    答:您可以在 TI controlSUITE 中参阅 DRV8312kit 的 BLDC_sensored 项目或 HVkit 的 HVBLDC_sensored 项目、并在 controlSUITE 中将 DRV8301驱动程序代码添加为 DRV8301套件。 如果电机额定转速足够高且电机功率小于 EVM 容量、则电机可以在两个 EVM 上仅使用霍尔传感器以如此高的速度运行。

    2.一般而言、可以使用此捆绑套件、仅使用霍尔效应传感器、而无需任何其他传感器或无传感器帮助来控制电机吗? 我注意到、即使 DRV8312套件的实验/代码示例在解释正确的情况下也会使用无传感器和霍尔传感器。
    答:作为项目1。 电机只能以霍尔传感器模式作为 BLDC_sensored 项目运行。

    3.除了使用5V 电压外,可以与我使用的捆绑套件一起使用的霍尔效应传感器类型是否有限制? 例如、对于霍尔传感器、双极、锁存等功能;在这方面是否需要/不兼容?
    答:取决于霍尔传感器接口。 该 EVM 可支持大多数5V 霍尔传感器接口。 您可以参考霍尔传感器接口规格。

    4.我还将驱动一个无框架电机、并且需要选择和安装霍尔效应传感器。 使用的数量、位置和角度是否有限制? 例如、在许多情况下、我看到电机以120度的间隔配备了三个传感器。 使用更多、放置在60度角或其他配置是否有优势?
    答:大多数具有霍尔传感器的 BLDC 具有120度偏移、您可以使用其他霍尔传感器、如30、60度、但您需要根据霍尔传感器输出信号更改控制编码器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已了解项目1和2、谢谢。
    对于项目3和4:

    3您提到了"霍尔传感器接口规格"。
    答:您能告诉我本文档的标题及其具体位置吗?

    4对于更改为30度、60度等、您提到了更改"控制编码器"。
    A.这是什么...这是控制代码? 硬件是否也必须更改? 请告诉我需要更改的内容:软件和/或硬件以及您可能了解的有关如何更改的详细信息。

    b.在不修改硬件的情况下、我仅用于一个电机的评估板封装中是否可以安装多达六个霍尔效应传感器? 如果不是、需要对评估板进行哪些硬件更改才能将六个传感器仅用于一个电机...

    c.如果以30度角使用六个霍尔效应传感器、则只有电机的一侧会有传感器-这是可以的/这是否可行、或者传感器是否需要在电机的整个周长周围均匀分布?

    D.除了放置在120度的三个标准传感器外、使用其他配置是否有优势? 例如、六个传感器在30度时是否优于标准三个传感器在120度时的优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上已经找到了我在这里提出的所有问题的答案,但有一个问题除外;我将为它打开一个单独的帖子。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为剩余的一个问题打开另一个帖子、