This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:JP6 e JP7

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611949/launchxl-f28069m-jp6-e-jp7

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好

www.ti.com/.../sprui11.pdf    

我从 LaunchPad 的用户指南(第5.2节、请参阅上面的链接)中获取了以下文本。 我假设用于调试程序并将其上传到 LauchPad 的 UART 端口是 UART A、因为它不能在 LauchPad 的输出引脚中分配。  

可以解释它是如何配置 JP6和 JP7的?

主要是表中的2、3和4行

谢谢

Luis Gonçalves ó n

(三

串行连接
LAUNCHXL-F28069M 内置 USB 转 UART 适配器。 这使得即使在隔离的环境中也可以轻松地将调试信息打印回主机 PC。 此 LaunchPad 上的 F28069M 器件包含两个 SCI (UART)外设、而 LaunchPad 具有三个需要路由这些外设的位置。 因此、电路板上添加了一个串行连接多路复用器、以简化 SCI 布线的配置。 通过两个跳线(JP6和 JP7)配置路由。 如表1所示、为所需的串行连接配置跳线。
表1. 串行连接
MUX_SEL CH_SEL (JP (JP7) 6)函数
禁用 USB/UART 时亮起;J1.3和 J1.4–GPIO28和 GPIO29;J7.3和 J7.4–GPIO15和 GPIO58
ON OFF USB/UART–GPIO28和 GPIO29、J1.3和 J1.4–Hi-Z;J7.3和 J7.4–GPIO15和 GPIO58
在 USB/UART–GPIO15和 GPIO58上关闭;FAULT/OCTW–GPIO28和 GPIO29;J7.3和 J7.4–高阻态
关闭 USB/UART–GPIO15和 GPIO58;FAULT/OCTW–GPIO28和 GPIO29;J7.3和 J7.4–高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    XDS100调试探针可访问的 UART 端口是向连接的 PC 输出串行数据的第二个替代通道。 由于电路板上的引脚限制和允许使用 UART 的多个选项的愿望、添加了一个多路复用器、允许用户将 GPIO28/GPIO29、GPIO15/GPIO58用于通道 B UART、或者可以将其禁用。

    这有道理吗?

    -Mark