This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:ADC 信号调节平均电感器电流

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609865/tms320f28069-adc-signal-conditioning_average-inductor-current

器件型号:TMS320F28069

尊敬的 TI 专家:

我将 TMS320F28069 MCU 用于直流/直流转换器应用。
我必须感应流经电感器的平均电流。
为此、我需要在峰值和谷值点对电感器电流进行采样、以获取平均值。
请告诉我 TI 是否提供任何应用手册/示例方法。

-Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    我没有可以向您指出的文档、但主要涉及以下过程:

    通常、当有源开关关断时将出现峰值、而当有源开关导通时将出现最小值。

    如果您处于向上计数模式、则可以使用 SOCA 和 SOCB 在零时触发、并使用 CMPA 来实现这一点。

    如果您处于向上向下计数模式、则可以在 CMPAD 和 CMPAU 事件中使用 SOCA 和 SOCB。

    可能会根据您的确切系统而变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    我正在尝试您建议的方法。

    请就我的以下要求提供一些建议。

    我必须生成两组 PWM: 具有25kHz 频率的 ePWM1A-1B 和具有50kHz 频率的 ePWM 2A-2B。

    在这里、ePWM 1A 和 ePWM 2A 应该同步(I、e)、这两个必须按照我的时序要求在同一时刻启动。

    我尝试了但没有 同步 。是否允许 使用 Piccolo MCU 28069将两组 PWM 与两个不同周期值同步?

    请提及必要的代码段、指示 SYNCOSEL 位。

    此致、

    Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    如果 PWM 周期只需要设置一次、你可以使用 TBCLKSYNC 按照 TRM 中的初始化程序来同步它们。 只有当 TBCLKSYNC=1时、ePWM 才会计数。

    Tommy