This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:链接器全局 RAM 与 CPU2上的本地 RAM 放置 scheme

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612178/compiler-tms320f28379d-linkers-global-ram-vs-local-ram-placement-scheeme-on-cpu2

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我偶然发现了一个在我的脑海中出现的声音、其中有一个关于链接器´s RAM 放置 scheeme 变量的问题:


通过查看我在 CPU 2的 main()中定义的.map 文件变量,这些变量放置在全局共享 RAM 中。 但 CPU 2
n´tn´t CPU 1分配了对 RAM 的访问权限、就可以对该 RAM 执行写操作。

因此、我观察到错误行为、因为变量是"中断变量-标志-保护" while 循环挂起的
放置在 CPU 2不可写的区域中。

我通过将.ebss 段分配给 CPU 2 .cmd 文件中的 RAMLS4来解决这个问题。
这是建议的方法吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您的理解是正确的。 为此、您需要使用本地 RAM (或者更好的是专用 RAM M0/M1/Dx RAM)。

    此致、
    Vivek Singh