请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 你好、冠军、
我在 F280049数据表中发现、F280049PM 封装有两种类型、一种是 Q100、另一种是常规 PM、我检查引脚差异、Q100封装删除了 GPIO12、向 FLT1、FLT2添加了13m 通道。
因此、预期 Q 认证和 GPIO 差异、Q 版本 PM 封装是否有任何其他变化?
如果我的客户想在自动应用中使用它、他们应该参考 Q vsrion 引脚映射到布局、对吧?
所有 F28004X 系列在 PM 封装 Q 和非 Q 版本中都具有不同的引脚映射?
OTNER 封装 Lik PZ 是否还具有 Q 和非 Q 之间的引脚差异?
谢谢!
BR
Joe