This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 drv8312-69m-kit 可以实现的功能

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612085/what-is-possible-to-do-with-drv8312-69m-kit

你(们)好。

我目前正在进行学士论文、主题为" BLDC 动态过程分析"。 现在、我想知道是否可以使用不同的输入尺寸启动 BLDC。 我想研究具有扩散频率(50Hz、60Hz 、...)的电机运行情况、这是可行的吗? 我想知道、在电机运行时、是否可以使用扩散变量(电流、扭矩、速度、频率...)制作图形?

由于语言的原因、我很难理解这些文档、因此我希望有人能帮助我。

我将 drv8312-69m-kit 与 BLDC 搭配使用。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 BLDC 运行在低于额定频率的任何频率下、甚至超过额定频率的两倍、具体取决于电机规格。 如果使用 InstaSPIN-FOC。 您可以使用 CCS 图形工具为包括电流、电压或速度在内的任何变量制作图形。 InstaSPIN 实验室指南和用户指南对此进行了更详细的说明、您可以按照 InstaSPIN 实验室指南首先了解一些实验项目。