This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:这包括用于控制270VDC ePMSM 电机的 TIDM 伺服驱动器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TIDM-SERVODRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611380/launchxl-f28379d-this-includes-tidm-servo-drive-to-control-th-epmsm-motor-of-270-vdc

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DTIDM-SERVODRIVEcontrolSUITE

a)是该开发套件包含用于控制270VDC PMSM 电机的 TIDM 伺服驱动逆变器。

b)按照任何标准测试来测试开发板

c)卡的接口详细信息

d) tms320f28377与 tms320f28379不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a) TIDM-SERVODRIVE 基于高电压板 DesignDRIVE-IDDK、器件型号 TMDXIDDK379D。 使用此套件、您可以运行270V 电机。

    b)您想到了哪些具体测试?

    c)提供的支持文档中提供了该卡的接口详细信息。

    D) 379具有可用的位置管理器块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想知道、在采购电路板时、合格电路板的标准测试程序可以正常工作。

    测试电路板接口和其它操作方面的标准方法和步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制套件附带的评估软件具有从1级开始的多个构建级别。 在较低的构建级别中 、对特定硬件或硬件组进行了验证、然后转到下一个构建级别、其中可以是功能集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里、我可以找到使用控制套件测试电路板的详细信息、以便了解 launchXL 的测试步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供详细信息、以便我可以找到使用 controlsuite 测试硬件的步骤。以便我可以遵循测试程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDM-SERVODRIVE 基于高电压板 DesignDRIVE-IDDK、器件型号 TMDXIDDK379D

    要使用 Launch Pad、我们在上提供了单核(377s) Launch Pad、伺服驱动器示例

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXS