This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:通过 SPI 闪存-问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611437/tms320f28027-flashing-via-spi---issue

器件型号:TMS320F28027

大家好、TI 团队、

我的客户在通过 SPI 闪烁时遇到问题。 问题是、接收和发送日期不是同步的(在位之间移位)。

如果他将 VDDA 上推荐的电容器从2.2uF 更改为4.7uF、则通信工作正常。

现在、我们必须找到一个答案、这种行为的根本原因是什么!

谢谢、此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、

    很明显、如果他更改了 VDDA 引脚上的电容、并且仅更改了 VDDA 引脚、那么我们是否能够成功地对器件进行编程?

    VDDA 和 VDDIO 是否来自同一电源? VDDIO 上是否还有2.2uF 的电容?
    客户是否使用内部 VREG?
    如果使用内部 VREG、VDD 是否每个引脚到 GND 的最小电压为1.2uF?

    您能否发送良好信号传输的屏幕截图以及不良传输的屏幕截图?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、

    根据我离线收到的原理图、没有什么出色的。 原理图中显示了所有去耦电容器、客户使用的是内部 VREG。

    客户执行了哪些调试步骤?
    所有测试的器件是否都会发生此故障? 这是否仅发生在一个电路板或多个器件上?

    您能否分享一些关于不良传输与良好传输的信息?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    没有此行为的屏幕截图。 该问题在多个电路板上可见。 重要的是、此问题仅在闪存时发生。 在正常应用中、SPI 的工作方式与预期的一样。

    我们可以/应该执行哪种测试来验证根本原因?

    此致、

    Jens