This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2808:用于 F2808控制器中串行通信的简单 Modbus 协议。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611670/compiler-tms320f2808-simple-modbus-protocol-for-serial-communication-in-f2808-controller

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我目前正在从事一个项目、该项目将允许不同的自动化通信。 为此、我想使用从 SCI 到蓝牙模块的 Modbus 协议串行通信进行通信。 我不确定 现在是否要使用 ModBus/TCP、ModBus/RTU。

我在 C 语言中搜索了简单示例、我可以找到基于 F28335的控制器示例、但不确定其中的通信。 我想从头开始、这样库就不是我要找的。

我要问的是、如果有人能给我一个用 C 语言编写的简单代码、用于使用 Modbus 进行通信的串行通信、因为我不确定我将使用什么类型的 Modbus、这将是一个很好的帮助(RTU/TCP/ASCII)。

越简单越好、我希望代码演示的是什么。

非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 C2000Ware 中的 sci echoback 示例和其他 sci 示例。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设以下是您所指的 F28335 Modbus 实现:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/380010

    我相信 Bruno 的项目也提供了源代码。  

    C2000团队没有直接对 Modbus 做过多工作-尽管我们有客户。  我们尚未创建 Modbus 的软件示例。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经厌倦了用于串行通信的 SCI_echoback 程序、但我需要 Modbus 协议来实现更好的通信。 Modbus 的一些示例代码将对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参考、我正在 Modbus 的开始阶段、了解协议的一些初始程序将对我有所帮助。