This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 CFFTSIZES

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611738/tms320f28335-tms320f28335-cfftsizes

器件型号:TMS320F28335

我想知道 TMS320F28335中 CFFTSIZES 的最大值。它是否支持4096点 CFFTSIZES?

正在等待联机。

此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    CFFT 库支持高达1024的大小。 库的作者不再是此组的作者、但从头文件注释中可以很清楚地看到、最大大小为1024。 您可以针对较大的尺寸开发自己的 CFFT、但正弦/余弦表和旋转因子必须改变。 我们到目前为止还没有在 C2000组中这样做、因此我很遗憾没有材料可以通过。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richad、
    您的意思是 TMS320F28335支持4096点 CFFT 或更多? 如果我更改正弦/余弦表和旋转因子以实现我的想法、如何处理该问题?
    此致、
    弗兰克