This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LaunchxL-F28069M 配置问题。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611267/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-configuration-problem

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、我最近正在使用 launchxl-F28069M、但有些事情我还不明白。 在启动指南中、它说如果 TRSTn (S1中的数字3)处于向下位置、它将不会与调试器连接、然后我放置在向上位置。 当我为程序充电时、它会正确加载、但如果我使用 RESET 按钮重置 LaunchPad、它会开始运行程序演示、原因是什么? 那么、我的程序没有保存在 launchpad 中?

另一件事是、在我开发的许多源代码中、我需要查看一些正在使用的变量、因为进程不是时间关键、我选择使用 C 语言支持的"printf"指令通过控制台查看、但它在28069_RAM_lnk.cmd 文件中向我发送了一个错误、 我不知道为什么。 为什么是这样? 我必须进行任何其他配置?

所有的帮助都是欢迎、感谢和问候。

 

Eliomar Conde。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eliomar、

    如果您使用的是 RAM_LINK_cmd 文件、这意味着代码会运行并存储在 RAM 中、在器件断电/复位后、RAM 中的数据将丢失、这会使您看到原始演示代码运行。

    如果您想将代码存储在闪存中、这将使您的应用代码在重置或关闭/打开设备电源后自动运行。 您必须将 F28069.cmd (该文件可在 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_common\cmd 中找到)添加到您的项目中、并确保 InitFlash 函数被执行。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eliomar、

    不建议使用 printf。 它需要非常大的源代码块才能实现、并且您的程序可能不适合存储器。

    相反、请尝试使用侵入性较低的工具、例如断点、单步执行、内存浏览器和表达式窗口来监控变量值。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过这种方法、但看不到使用中的变量、我想我需要更多有关此功能的知识。 您是否有任何文档可供我阅读?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eliomar

    您应该使用"Expressions"窗口来查看我们的代码中设置的变量值。 请参阅以下 Wiki 以了解如何使用 CCS:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_Training
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Fundamentals_Workshop

    此致
    Chris