This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:ePWM 生成

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611657/compiler-tms320f28335-epwm-generation

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

         ???的含义是什么?????

IER |= M_INT3;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saran、
    您能否提供有关您的查询的更多详细信息、我无法理解您遇到问题的场景以及问题是什么。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    有关上述内容、请参阅中断矢量表。 以下是上述含义:

    矢量表中的 INT3指示 ePWM 的所有中断。

    我个人的建议是、在跳转到代码之前、请先阅读相关文档!

    此致、

    Gautam