This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:GPIO 和 UART

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611648/ccs-tms320f2808-gpio-and-uart

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我想从 GPIO 引脚读取和写入数据、并使用 UART 将数据传输到 chost PC。 目前、我使用的是 echoback 示例的修改版本。 但是、该函数要求我发送字符串而不是 int。 我在发送之前尝试过转换、但我通常最后会输入垃圾数据。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Baskaran 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的终端可能会将字符解释为 ASCII 字符、这就是它看起来像垃圾的原因。

    您可能需要在设备或 PC 端执行一些从 ASCII 转换为 int 或 int 转换为 ASCII 的操作、以使其满足您的需求。

    SAL