This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2808:DSP_SCI_EchoBack 示例||从 Hyperimal 无回波

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608654/compiler-tms320f2808-dsp_sci_echoback-example-no-echo-back-from-hyperterimal

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK2808TMDSCNCD2808

工具/软件:TI C/C++编译器

在 DSP_SCI_Echoback 中、它不是从超级终端传输到 DSP。 AM 使用 SCI 28引脚 RX 和 SCI 29引脚作为 TX。

从 DSP、它提供数据、欢迎消息并要求字符、但从 Hyperterminal、它不传输任何内容。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    您使用的是什么硬件?  

    如果您使用的是 TMDSDOCK2808或 TMDSCNCD2808、您能否检查 controlCARD 上表面贴装开关 SW1的位置?  它应该关闭(打开)、否则卡上收发器会与 GPIO28产生竞争。  

    如需更多信息、请参阅 controlCARD 原理图。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 TMDSDOCK2808、我的问题不同、对接板有问题。 我已更换它。 感谢你能抽出时间。